¿Qué es una Unidad de Distribución de Energía?
Una unidad de distribución de energía (PDU) es una barra de contactos, altamente confiable, con múltiples tomacorrientes, diseñada para suministrar energía regulada a equipos vitales de conexión en red, telecomunicaciones o servidores. A menudo se usa en combinación con un equipo de suministro de energía ininterrumpible (UPS).
En un entorno de trabajo en red, los dispositivos necesitan recibir alimentación continuamente, ya sea desde un generador para todo el sitio o de una fuente de alimentación UPS montada en rack, y como muchos de los dispositivos que se usan hoy en día están equipados con entradas de energía redundantes dobles, el recuento total de enchufes se puede acercar a ochenta o más y muchos requieren dos fuentes de alimentación para mitigar aún más el riesgo de falla en el suministro eléctrico.
Tipos de PDU
Hoy en día, en el mercado existen tres tipos principales de sistemas de PDU que resuelven estos problemas, cada uno con un grupo escalonado de características a medida que se asciende por la línea.
PDU Básicas
Una PDU básica ofrece distribución de energía simple pero altamente confiable a varios equipos en una aplicación de red. Una PDU de este tipo es importante cuando se busca suplir suficientes tomacorrientes para los muchos dispositivos que comúnmente están instalados en un rack desde una fuente de alimentación regulada, como un UPS o un esquema de distribución de energía UPS centralizado/generador.
PDU Medidas
Una PDU medida ofrece los mismos beneficios que una PDU básica (varios tomacorrientes, cable de entrada extenso), más la capacidad de monitorear la cantidad de corriente en amperios que fluye a través de la PDU. Una PDU medida permite que los administradores de red, a cargo de las instalaciones en crecimiento continuo, sepan cuándo la demanda de corriente de los equipos conectados se acerca o supera la capacidad total de la PDU, o de la fuente de alimentación UPS a la que se conecta, y hace necesaria una mejora antes de que ocurra una falla en el suministro eléctrico.
PDU controladas por interruptor
Una PDU controlada por interruptor ofrece los mismos beneficios que una PDU básica y que una PDU medida (varios tomacorrientes, cable de entrada extenso, consumo de energía medido), más la capacidad de alimentar y cortar la alimentación de cada tomacorriente en forma remota a través de una conexión de red Ethernet. El beneficio principal de esta configuración es que el equipo ubicado en un centro de datos seguro, sala de servidores, o estante cerrado se puede apagar y encender en forma remota una y otra vez. Esto evita que los administradores de red tengan que desplazarse hasta cada sitio para iniciar manualmente el ciclo del equipo. Además, los equipos menos vitales (como los monitores) se pueden apagar manualmente durante un corte de energía prolongado de manera que los servidores vitales y el equipo de trabajo en red funcionen durante tanto tiempo como sea posible con la energía de la batería de respaldo.
Aplicaciones Típicas de la PDU:
En general, las PDU están construidas para su ubicación permanente en racks, ya sea en formato vertical de 4 a 6 pies (1,2 m a 1,8 m) en espacio de rack cero (0U) u horizontalmente en una forma para montar en rack de uno a dos espacios (1U, 2U). Dado que una PDU por lo general funciona como punto de entrada de la corriente eléctrica en un rack, la mayoría ofrece cables de entrada de 10 a 15 pies (3 m a 4,5 m) para poder conectarla a una fuente de alimentación distante, hasta el tope de un rack de 7 pies (2 m), de ser necesario. Una unidad de PDU está diseñada para transmitir energía regulada proveniente de un gran UPS centralizado o de una instalación generadora en grandes aplicaciones de centros de datos, o desde sistemas de UPS individuales en entornos empresariales más pequeños. Dado que la alta confiabilidad es vital, las características que se encuentran en las barras de contacto estándar y en los supresores de sobretensiones, como los interruptores de energía, el filtro de línea y la supresión de sobretensiones, son dejadas de lado para eliminar cualquier posibilidad de que la barra de contactos pueda interrumpir el flujo de electricidad hacia los equipos de red críticos.
Otras Características Importantes de la PDU:
Se ofrecen algunas PDU adicionales que poseen combinaciones de características únicas. Interruptor de transferencia automática (ATS): Las PDU con interruptor y las medidas cuentan con un interruptor de transferencia automática y poseen dos cables de alimentación, uno rotulado como principal y el otro como secundario. Esto le permite proporcionar entradas de energía redundante doble desde dos sistemas de UPS separados o fuentes de alimentación de red pública a dispositivos de trabajo en red con un solo cable, que todavía no están adaptados a la alimentación de energía redundante. La corriente que pasa a través del ATS normalmente es suministrada desde el cable de entrada principal, pero si llegara a fallar la alimentación de esta fuente o si se saliera del rango de tolerancia, conmutará automáticamente a la salida suministrada por el cable de entrada secundario ya que está controlada por un mecanismo de conmutación interno altamente confiable.
PDU de Circuito Doble:
Está disponible una PDU de circuito doble en formatos básico y medido, que tiene cables de entrada clasificados por color (uno blanco y el otro negro) y los tomacorrientes de la PDU también están clasificados por color (la mitad son blancos y la otra mitad negros). Esto permite que los administradores de red instalen una sola PDU para brindar soporte a los servidores y otros equipos de trabajo en red que ya están equipados con entradas redundantes dobles. Los tomacorrientes negros alimentan energía del cable de entrada negro. Los tomacorrientes blancos alimentan energía del cable de entrada blanco. Al enchufar los dos cables de entrada que se encuentran en cada dispositivo de trabajo en red redundante en un tomacorriente de cada color, los administradores de red pueden construir una instalación en rack tolerante de fallas, con energía suministrada por dos sistemas de UPS diferentes o circuitos edilicios soportados por generador.
Por Qué Es Necesaria una PDU:
Dependiendo del tipo de PDU en uso, la respuesta puede ser más compleja. En una aplicación de PDU básica, el producto se usa principalmente para proporcionar suficientes tomacorrientes para alimentar de modo fiable a todos los servidores, dispositivos de trabajo en red y otros dispositivos electrónicos que requieren alimentación continua. En una aplicación de PDU medida, el producto se necesita, principalmente, para que los administradores de red puedan estar al tanto de la cantidad de energía que están consumiendo sus equipos y para ayudarse a determinar cuándo es el momento correcto de sumar mayor capacidad eléctrica o sistemas de UPS más grandes para soportar sus redes en crecimiento. En una aplicación de PDU con interruptores, el producto se necesita, sobre todo, como un medio para controlar en forma remota los dispositivos de trabajo en red en un entorno seguro o remoto.