Artículos Recientes


. .

Mexico [Cambiar ]   |    Mirar Lista Ver Lista (0 productos)
Surge Suppressors

¿Qué es un Supresor de Sobretensiones?

Un supresor de sobretensiones, también conocido como protector contra sobretensiones, es un dispositivo diseñado para proteger computadoras y otros dispositivos electrónicos de las dañinas sobretensiones y del ruido en la línea común en líneas de CA, de teléfono/módem, de red y coaxiales. Un supresor de sobretensiones, por lo general, incluye varios tomacorrientes y un cable de alimentación, permitiéndole conectar múltiples componentes a un solo tomacorriente.

Sobretensiones
Definición: Un incremento de corta duración de la tensión en una línea de CA, de teléfono/módem, de red o coaxial.

Ruido en la línea
Definición: Distorsión de la tensión en la línea de CA, de teléfono/módem, de red o coaxial causada por interferencia electromagnética (EMI) y/o por interferencia de frecuencia de radio (RFI).

¿Cuál es la causa de las dañinas sobretensiones y del ruido en la línea?

En esta era informática, hambrienta de energía, los sistemas públicos de servicios eléctricos con frecuencia deben funcionar más allá de su capacidad, causando un suministro inestable y poco fiable para los consumidores. Las redes eléctricas sobrecargadas pueden generar potentes aumentos de tensión cuando conmutan entre fuentes, o generar "sobretensiones superpuestas" cuando la tensión se desestabiliza momentáneamente. Las fuentes locales también pueden generar sobretensiones. Por ejemplo, si su vecino arranca un motor eléctrico o se quema un fusible en la oficina del piso de abajo, se puede producir sobretensión. Además, los rayos, el viento, el agua nieve, la fauna silvestre y otras causas ambientales pueden enviar una gran sobretensión por las líneas eléctricas y dañar los equipos enchufados a los tomacorrientes de CA cercanos y a los enchufes telefónicos.

Habitualmente, el ruido en la línea se genera al encender otros dispositivos eléctricos que consumen energía del mismo sistema eléctrico. Al encender lámparas fluorescentes, impresoras láser o electrodomésticos, trabajar cerca de una estación de radio, usar un generador eléctrico o simplemente al trabajar durante una tormenta eléctrica, se puede introducir el ruido de la línea en sus equipos conectados. ¿Alguna vez notó que en el televisor aparece "nieve" cuando usa una licuadora o un secador de pelo? Eso es el ruido en la línea que se envía a su sistema eléctrico y a su televisor.

¿Cuáles son los efectos de las sobretensiones y del ruido en la línea?

Las sobretensiones y el ruido en la línea pueden causar bloqueos del sistema de computadoras, pérdida de productividad, estática de audio, estática de video, degradación lenta de los equipos electrónicos y, en última instancia, daño catastrófico en los equipos.

¿Cómo funciona el supresor de sobretensiones para proteger contra las sobretensiones y el ruido en la línea?

Un supresor de sobretensiones estándar pasa la corriente eléctrica desde el tomacorriente a una cantidad de dispositivos eléctricos y electrónicos enchufados en la barra de contactos. Si la tensión del tomacorriente aumenta por encima del nivel aceptado, el supresor de sobretensiones desvía la electricidad extra a tierra a través del alambre a tierra del tomacorriente. Para poder canalizar el exceso de energía de una sobretensión proveniente del equipo conectado, un supresor necesita estar conectado a un tomacorriente de CA correctamente cableado y con descarga a tierra. Hacer funcionar un supresor de sobretensiones desde un tomacorriente sin descarga a tierra impide que el supresor cumpla su función. La mayoría de los supresores de sobretensiones incluye un LED de diagnóstico "LÍNEA OK" o "PROTEGIDO" que le alertará sobre potenciales problemas con la descarga a tierra.

La mayoría de los supresores incluye filtros de ruido especiales que eliminan el ruido en la línea. La cantidad de filtración está indicada en las especificaciones técnicas de cada unidad. La supresión de ruido se expresa como nivel de decibeles (Db) a una frecuencia específica (KHz o MHz). Cuanto más altos los Db, mayor es la protección. Tenga cuidado con los "supresores de sobretensiones/ruido" que no proporcionan esta información.

¿Cómo puedo comparar y elegir el nivel de protección contra sobretensiones que necesito?

Existen muchos sistemas de clasificación que miden la protección contra sobretensiones:

Valor nominal en joules

El valor nominal en joules mide la capacidad que tiene un supresor de absorber las sobretensiones. Los joules son una manera de medir la energía. En general, 200 joules le brindarán protección básica, 400 joules le proporcionarán una buena protección y cualquier equipo con más de 600 joules se considera excepcional. Los supresores de sobretensiones de Tripp Lite ostentan valores nominales de hasta 5700 joules.

Valor nominal en amperios

Los valores nominales superiores ofrecen mayor protección. Si bien a menudo se reemplazan por el valor nominal en joules, los niveles en amp son otro factor importante para determinar la potencia de las sobretensiones. Una vez más, usted debería tener los niveles más altos de protección en amp que pueda costear.

Valores nominales de pasaje de tensión UL 1449 (500, 400 y 330)

El laboratorio Underwriter prueba cada supresor de sobretensiones y lo clasifica de acuerdo con la cantidad de tensión que "deja pasar" hacia sus equipos. Cuanto más bajo es el pasaje, mejor es el supresor. UL estableció un pasaje de 330 voltios como valor de referencia, porque las capacidades nominales más bajas no agregaban protección significativa a sus equipos.

Aplicaciones típicas para el supresor de sobretensiones

Los supresores de sobretensiones están diseñados para proteger las computadoras y todos los dispositivos electrónicos contra las sobretensiones dañinas y el ruido en la línea. Visite nuestra Sección de Notas de Aplicación para obtener información sobre aplicaciones específicas..

Cómo comprar un supresor de sobretensiones

Tripp Lite ofrece una amplia variedad de supresores de sobretensiones adecuados para su aplicación específica. Cuando elija un supresor de sobretensiones, debe tener en cuenta lo siguiente:

  1. El tipo de supresor: barra, para montar en rack, en línea, enchufe directo, debajo del monitor, perfil bajo o rack/consola.
  2. La cantidad de tomacorrientes que precisa para los componentes electrónicos que necesitará proteger.
  3. La distancia entre el tomacorriente de CA y el equipo que protegerá.
  4. Las líneas de datos que necesita proteger: teléfono/módem/DSL, red y/o coaxial.

Supresores de Sobretensiones de Tripp Lite