Artículos Recientes


[vacio]

. .

Mexico [Cambiar ]   |    Mirar Lista Ver Lista (0 productos)

Sistema de Administración de Energía PowerAlert

PowerAlert Local

El software PowerAlert Local está destinado a las aplicaciones hogareñas y de empresas pequeñas. Se instala en una computadora de escritorio o en un servidor de red y permite que la computadora se comunique con sistema de UPS mediante un cable de conexión serial o USB. Puede usarlo para monitorear las condiciones eléctricas, controlar su sistema de UPS y permitir el apagado automático de la computadora en el caso de una falla en el suministro eléctrico. PowerAlert también permite que su sistema de UPS aparezca como un dispositivo de la red manejable por SNMP, permitiendo el monitoreo y control remotos mediante el software PowerAlert Network Management System o un sistema de administración de red de terceros como HP Openview o CA Unicenter. Si tiene dos sistemas de UPS conectados a una computadora para proporcionarle respaldo de energía redundante, PowerAlert Local puede administrar ambos sistemas de UPS. PowerAlert Local requiere el Java Runtime Environment gratuito.

PowerAlert Network Shutdown Agent

PowerAlert Network Shutdown Agent (NSA) debe utilizarse cuando no pueda conectar las computadoras a el(los) puerto(s) de comunicación del sistema de UPS en forma directa debido a la proximidad física o a la cantidad de computadoras implicadas. También es útil para los usuarios que no pueden instalar Java por las limitaciones de recursos de la computadora o las restricciones del departamento de TI. PowerAlert NSA monitorea un dispositivo habilitado con SNMP a través de la red y apaga su computadora cuando detecta una señal (normalmente un evento "a batería") del dispositivo monitoreado. Puede monitorear varios tipos de dispositivos de Tripp Lite, incluidos sistemas de UPS con tarjeta de red SNMP (Nombre de Modelo de Tripp Lite SNMPWEBCARD), los sistemas de UPS que aparecen en la red mediante PowerAlert Local y las PDU habilitadas para red.

PowerAlert Network Management System

PowerAlert Network Management System (NMS) está destinado a profesionales experimentados en redes. Esta solución de software puede monitorear y controlar hasta 250 dispositivos con SNMP habilitado, incluidos sistemas de UPS habilitados para red, unidades de distribución de energía (PDU), sensores y sistemas de UPS que aparezcan en la red mediante PowerAlert Local. PowerAlert NMS incorpora y amplía la funcionalidad de PowerAlert Local. PowerAlert NMS requiere el Java Runtime Environment gratuito.

Las tres ediciones de PowerAlert se pueden descargar de forma GRATUITA desde la página de descargas de PowerAlert.

Tarjeta de Red SNMP Opcional

SNMP/Web Power Monitoring Card La tarjeta de administración web/SNMP interna de Tripp Lite (Nombre de Modelo SNMPWEBCARD) permite que los sistemas de UPS y las PDU controladas por interruptor seleccionados aparezcan como nodos de conexión de red completamente administrados (monitoreo y control). Las opciones de acceso incluyen herramientas SNMP de terceros, Telnet y cualquier navegador de Internet (HTTP/HTTPS).

  • Protección con contraseña para aumentar la seguridad.
  • Actualizable por Flash.
  • Reloj en tiempo real y compatibilidad con NTP.

Conozca más sobre la Tarjeta de Administración de Red/SNMP

Sensor Ambiental Opcional

Environment Monitoring Sensor Con el sensor ambiental (Nombre de Modelo: ENVIROSENSE, disponible por separado) y SNMPWEBCARD de Tripp Lite, los administradores de redes pueden utilizar PowerAlert para monitorear la temperatura/humedad externa y las entradas de los cierres de contacto.

Conozca más sobre el Sensor Ambiental de Tripp Lite